This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:OPA 827

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604100/opa827-opa-827

部件号:OPA827
主题中讨论的其他部件:LMC6001

你好

我有一个关于JFET输入运算放大器的一般问题。  

JFET运算放大器在精密应用中的主要缺点或限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    对于使用+/-6V至+/-18V等电源的高电压运算放大器应用,JFET输入运算放大器可以提供与其双极和CMOS对等器相比更好的参数性能。 它只取决于特定的感兴趣的内容。 JFET电路的一个特征是它们通常需要比双极和CMOS电路更高的内部工作电压。 因此,低电压,高性能JFET输入运算放大器的可用性受到了一定的限制。 在某些情况下,这可能是一个缺点。

    我们在一些TI技术日期间提供了一个运算放大器技术会议。 在会话材料中有一些表格,其中对CMOS,双极和JFET运算放大器的运算放大器参数进行了一般性比较。  我复制了下面的表格,希望它们能提供您所需的信息。 注意绿色复选框和红色"x"框。

    如果您有特定参数问题,请告知我们。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Thomas。 这就是我的想法。 出现了一个新问题。
    了解低噪声和精密电子技术,包括信号保护和热效应补偿。

    您是否有任何关于信号防护和热效应补偿的主题?
    此致
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    我们在  超低输入电流运算放大器的数据表中提供了有关输入保护的一般信息。 请参阅LMC6001数据表中的第10节作为示例。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6001.pdf6001</s>6001

    我们有一些有关PC板上热电偶形成所产生的热效应的信息。  我需要找到该信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    请参阅随附的有关  PC板热电偶形成的PowerPoint文件。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Thermocouples.pptx