This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:每60 us输出时产生噪音

Guru**** 2768565 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613723/pga309-noise-on-output-every-60-us

部件号:PGA309

我使用PGA309已经有多年了,现在我尝试找出一个不寻常的噪音问题的根源。  

输出不稳定,由1 5 % 跳动,每60 us就有一个大的峰值。  总增益约为180,但奇怪的部分是:噪声取决于前增益,但不取决于总增益:

  • 如果FG=128 / 2.4 ,则输出不稳定  
  • 如果FG=BG=9,则为稳定的直流输出23.27 (脉冲每122毫秒/ 8.2 Hz显示一次,但我认为这是我的环境)。

下面是一些关于我的实施的说明:

  1. 不使用粗偏置。  
  2. 过滤是最小的,以最大化带宽。
  3. 使用内部VREF (4.096)和内部温度传感器。
  4. 编程通过PRG进行,而不是在输出电压上通过OWI进行。
  5. 增益是正的。

每60US / 16.67 kHz是否发生内部事件?  在独立操作期间,EEPROM是否仍在读取/写入?

谢谢!

David Kerr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    我想你看到的是自动归零前端的粉碎行为

    PGA309的前端PGA具有7kHz的自动零频率(典型值),它将第二个谐波设为~14kHz。 由于这是一个典型的规格,因此完全有可能略微向上移动到~8.3kHz/16.6kHz。

    我相信这在较高的前端增益中变得更为明显,部分原因是后增益降低,降低了两个阶段之间的噪音源的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    如果自动调零时钟频率可以达到这一高值,这是有意义的。  我不认为它有那么多的变化(~室温下的20 %),所以我在寻找其他东西。

    芯片上的其他定时是否会增加相同的量(~20 % 更快)。 例如,SCL到EEPROM频率从65 kHz (典型值)增加到~78 kHz?

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    考虑所有可能的工艺变化时,20 % 绝对有可能实现典型的规格转换。 我需要与PGA309的设计者确认一下EEPROM时钟和斩波器时钟是否共享一个公共源,在这种情况下,它们应该增加或减少相同的量。 如果它们是独立的,我不能完全确定两个班次之间的关联程度。