This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4520:增益为1或更低

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606129/ths4520-gain-of-1-or-less

部件号:THS4520

您好,

THS4520是否可以在增益为1或更低的情况下使用?
例如,与-6B一起使用时是否有问题?

最棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cafain:

    答案是视情况而定。  许多FDA放大器在增益小于1时要么稳定,要么几乎稳定。  为了确保您至少需要模拟您的整个应用电路,并确保需要建立原型。

    为了保证稳定性,可以在两个放大器输入引脚之间添加一个电阻器。  这不会影响信号增益,但会增加电路的稳定性。  下侧是一个附加组件和一些附加噪音。

    我有一个参考设计,详细说明了这一点,其中一个放大器不是1个稳定增益,但同一概念适用于所有放大器。  

    www.ti.com/.../TIDA-0.0522万

    此致,

    Loren