请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS4520 您好,
THS4520是否可以在增益为1或更低的情况下使用?
例如,与-6B一起使用时是否有问题?
最棒的酒店
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Cafain:
答案是视情况而定。 许多FDA放大器在增益小于1时要么稳定,要么几乎稳定。 为了确保您至少需要模拟您的整个应用电路,并确保需要建立原型。
为了保证稳定性,可以在两个放大器输入引脚之间添加一个电阻器。 这不会影响信号增益,但会增加电路的稳定性。 下侧是一个附加组件和一些附加噪音。
我有一个参考设计,详细说明了这一点,其中一个放大器不是1个稳定增益,但同一概念适用于所有放大器。
此致,
Loren