This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:使用零件作为比较器时出现问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2903, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611240/lm2904-trouble-using-part-as-comparator

部件号:LM2904
线程中讨论的其它部件: LM2903LM2901

大家好,

在 新设计的工作台测试中,我正在使用LM2904模拟看起来非常相似的LM2903的行为。  基本上,2904充当比较者。  在LM2903芯片到达之前,这只是临时的临时解决方案。  遗憾的是,我在测试 290时发现了一个问题,我无法确定其原因。

我要从放大器的两个输出中选择一个,偏置在大约5 V电源电压的1/2处,并将其与参考电压进行比较。  然后,我希望LM2904将扬声器输出电压与参考电压进行比较,使其饱和,并可能驱动LED。  这里的想法是,根据哪个输入更大,LED将打开或关闭。

我的问题是,在空闲条件下,LM2904提供 了一 个令人惊讶的输出,因为尽管输入2IN+大于2IN-,但2输出将变得低。  我的期望是,在怠速条件下,产出应该很高。

 是否有人可以对可能发生的情况,这是否可能是由芯片引起的,以及使用LM2903时是否会出现相同的问题进行说明?

为了参考, 我已将 相关引脚的空闲电压点和设计中该部分的示意图包括在内。  提前感谢您的参与。

引脚4:0 V
引脚 5:2.453 V
引脚 6:2.297 V
引脚 7:0.738 V
引脚8:4.854 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    看一下直流电平,我预计引脚7会很高(大约3.3V)
    尝试使用示波器查看输入(和输出),以查看针脚5是否总是大于针脚6。
    LM2904可用作比较器,但比LM2903慢得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,

    感谢你的帮助。 你的问题的答案是"不"。 引脚5并非总是大于引脚6。 我可以将针脚6推过针脚5,针脚5将不会尝试跟随并保持在前面。

    我已经尝试使用LM2903,因为我现在有了我打算使用的部件,并且我遇到了相同的闲置状态问题。 引脚5比引脚6大150毫伏,但比较器走错了方向。

    我已考虑过滞后,过速电压和共模输入电压范围。 我还尝试切换芯片,试验电路板上的位置以及我的虚拟负载。 这些似乎都没有解决问题。

    如果您还有其他建议,请告诉我。

    丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您使用的是哪种类型的LED? 蓝色? 绿色? 白色?? 好的红色? 高亮度?

    使用2.8k电阻器时,LED驱动电流约为1mA (假设LED电压为~2V)。 较高能量的LED (白色,蓝色,黄色)甚至可能尚未导电-因此没有"上拉"操作使其变高(LM2904也具有可能导致类似问题的输出"功能")。

    您能否向我们展示完整的原理图-尤其是任何输入分禾器。 任何大值电阻器(>500k)都可能受到DMM/示波器并行负载的影响(在实际值和测量值之间产生差异)。

    (对不起,Ron -现在是比较者! :^)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我使用的LED类型是ROHM Semiconductor (www.rohm.com/.../SLR-322DC)的SLR-322MG。  我使用它是因为它是最接近 Lite-On的LTST-C171GKT (www.digikey.com/.../38.6792万)的工具,我可以亲自动手。  LTST-C171GKT是我计划在最终设计中使用的部件,因为它用于非常相似的TI设计中,我在实验室中进行了物理测试,测试显示LED和比较器(LM2901)按预期工作。  正如您可能已经知道的,LM2901似乎基本上是2903的副本,就 像一个四部分与一个双部分。

    总之,我使用SLR是因为它与LTST类似,我非常相信LTST会满足我的需求。  但是,根据您所说的内容,我可能需要重新考虑LED和/或其电阻器。

    下面是对原理图的更多开销。  输入在2.5 V时偏置,输出存储在芯片内的寄存器位中。  负载与此电路并联,约为4至8欧姆。

    感谢你的帮助。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您可以通过将输出短路到GND来测试以查看LED是否合适。 如果它们不亮,或者非常暗,那么它们就会挨饿。

    另外-由于您使用输出来馈送逻辑输入,因此您应该有一个并行上拉电阻器,以确保"高"值是真正的高值-否则"低"值将浮动在地面上方,因为LED是一个核心二极管, 低于工作电压时无法完全上拉。

    因此,请尝试将输出短接至GND,并确保LED亮起。 这将验证工作电流是否足够。 这不会影响2903,因为它是集电极开路输出。

    4.8V-2.1V=2.7V,2.7V/10mA = 270ohms! 我会尝试对LED电阻器使用470欧姆电阻。

    然后尝试将另一个5-10kK上拉电阻从输出添加到SPKVDD,以确保逻辑输入获得有效的高电阻。

    另请注意,比较器的有效输入范围是0到3.3V。 使用LM2903时,只要一个输入仍在有效范围内,输出就会正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    对于LED,它们对于当前选定的电阻器是可行的。 但是,较低的电阻会显著提高其亮度,并使其更易于阅读。 由于电流问题,我决定使用接近800欧姆的电阻器。

    至于上拉,这似乎对我的电路性能没有任何实际影响。 上一个问题与以前一样存在,输出电压电平与输入电平不对应。

    最后,由于电阻偏置,比较器的两个输入中至少有一个始终位于2.5 V左右。因此输入电压范围不会出现问题,但感谢您指出这一点。

    还有什么想法可能导致这种奇怪的行为?

    谢谢!
    Daniel Miller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron和Paul,

    我想告诉大家,我上周终于解决了这个问题。 该问题不是由LM2903设备,LED或原理图中所示的任何电路引起的。 问题是,由于我使用的是D类音频放大器,因此放大器的输出在正常状态下实际上并不偏置,而是切换,即使没有播放音频。 这是一个问题,因为上面提供的示意图I中显示的电路假设放大器输出偏置在大约中电压处。

    由于放大器在没有播放音频时处于大约50 % 占空比,因此探测直流电压的输出会导致中等电源读数,正如我最初所预期的那样。 但是,在返回并按照Ron的建议使用示波器测量输出后,我意识到了问题所在以及LM2903芯片在比较直流电压时"不正确"的原因:那里没有直流信号可供开始!

    此问题的解决方案是使放大器静音,从而结束切换并允许输出处的偏置电压。 经过一些进一步调整后,我的电路和LM2903工作正常。 虽然我确实采纳了Ron的初步建议来进行某些测量,但我使用的是DMM而不是示波器。 如果我更仔细地遵循他的指示,我会更早地发现我粗心的错误。

    再次感谢您的帮助。 我非常感谢。