This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:用于直流测量,但获取PWM电压波形

Guru**** 2813815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605868/ina250-for-dc-measurement-but-get-pwm-voltage-wave

部件号:INA250

大家好,

我现在使用INA250A2进行直流电流测量。 我使用通用电阻器和直流电源来生成直流电流,如下所示,

因此,INA250A2的电流抛出量应约为0.1A,这已通过高精度商用电流表进行验证。

但是,我从INA250A2的输出中得到的是PWM,如下所示,

我为什么会得到这个? 请帮助我找出我的问题所在。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yunlong,

    您是否可以尝试使用1.5V电池作为电源进行相同测量,并在问题仍然存在时查看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡 洛斯,您好!

    感谢您的回复。 我已找到问题所在。 11欧姆电阻器的电源接地未与板电源的接地相连。 将它们连接在一起后,问题就解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yunlong,

    太棒了 我很高兴你能找到问题的根源:-)