This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV522:放大器不稳定

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613641/tlv522-unstable-amplifier

部件号:TLV522

你(们)好

我们在连接的电路中使用上述运算放大器。 这是一个压电传感器电路。 PCB上有五个此类传感器电路。 我们注意到电路输出似乎会随着时间的推移而变化。 有时OP偏移电压不在中轨上。 用助焊剂清洁回路时,似乎会改善。 由于没有明显的理由,收益似乎在各地发生变化。 我们也改变了运算放大器。 换出一个后,似乎会影响附近的运算放大器电路。 目前,由于所有这些可变性,设计不可行。 我们非常感谢您提供任何建议。

谢谢

Manjulae2e.ti.com/.../Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了提。 电路的第二阶段有一个错误。 需要交换-INB和+INB输入。 我们已通过切割迹线和跳线纠正了这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息:此电路用于感应冲击。 压电可以产生明显的电压,并产生硬冲击。 压电是否会损坏输入。 我看到导轨上限和下限为+0.3V和-0.3V。 但是,此设备在输入上具有10mA保护二极管。 正如我在操作说明中所提到的,我们还注意到,当更换一个运算放大器时,其旁边的运算放大器会受到影响。 压电会产生加热的电压,这也可能高于或低于上述限值。 同样,人们会认为保护二极管将会启动并保护设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjula,您好!

    这是一种高阻抗应用(1兆欧),因此它将受到布局和清洁度的影响。 您可能需要考虑在回路上涂一层蜂蜡(石蜡)或其他保形涂层,以密封灰尘和湿度。 每次更换组件时,必须彻底清洁主板。 燃烧的焊剂具有电阻性,可在引脚之间形成泄漏路径。 确保清洁IC引脚之间和下方,并与包装下方齐平。

    另外-由于它是高阻抗输入,因此它将受到传感器导线(和迹线)附近移动的影响。 主板是否处于屏蔽环境?

    每个电源的输入(和输出)都有保护二极管。

    输入中的任何瞬变都将传递(夹紧)到电源。 可以提起电源-但如果瞬态电流足够大(ESR足够低),则旁通盖应夹紧瞬态电流。 如果这些是小型SMT电阻器和电流盖,则它们可能会在高压下分解。

    但是,您与传感器串联75k,因此传感器需要产生超过750V电压才能获得10mA.it,这种情况并不罕见,因为这些传感器在直接撞击时产生大于1kV的电压。

    10mA是二极管的ABS最大值-您确实希望使二极管电流尽可能低(建议<1mA,<100uA甚至更好)。 在10mA时反复撞击二极管可能会随着时间的推移而损坏它们,因为它们不能连续使用(只是偶尔发生的事件,如ESD事件!)。

    如果传感器确实产生高压瞬态,它将在1.5V总线和引脚1和2之间产生此电压。

    如果瞬时上升时间足够快,它将直接通过C4并击中针脚。 C6和R9会稍微抑制瞬变。 如果上升时间足够慢,可能会将C6和C4充电至高电压。

    您是否知道压电瞬变的振幅和上升时间?

    理想情况下,应在传感器上安装一个钳位二极管-最好在R3/R4/C4和1.5V线路的接头之间。 如果0.8V太低,您可以将二极管串联以获得1.6V的电压。 就像这样(每二极管0.8V)。

    您是否确实看到放大器移位的偏移? 在传感器短路的情况下,使用良好的(4-5位) DMM读取引脚2和3之间的电压。 这将是放大器偏移电压。 如果超过数据表最大规格(±4mV)-可能会损坏。 为确保精确度,首先将两个探头放在引脚3上,然后将测量仪归零,以去除任何测量仪/探头热偏移(或记住零测量值并从引脚间测量值中减去)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    非常感谢你的全面答复。 我们现在已经确认放大器工作正常。 该问题是由于压电传感器未正确安装,因此输出不同。

    我应该提到,在低通配置的第一级存在输入偏移电压(并且没有相应的输出偏移电压!)。 偏置电压在0.5V左右相当可观。 当我们将源电阻从1MEG降低时,这似乎有所改善。 但是,在电阻较低的情况下仍然存在,因此IP偏移值较低。 这是意料之外的。 你对此有什么想法吗?

    因此,我们将电路更改为高通配置,这将导致阻塞盖。 在此配置中,没有偏移电压。 电路现在工作正常。 然而,主要原因是压电传感器安装不当。

    再次感谢您的支持!

    此致

    Manjula