This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2170:输入共模电容器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/606072/tlv2170-input-common-mode-capacitor

部件号:TLV2170

大家好,

是否可以获得 TLV2170放大器输入共模电容值的最小/最大值?

我的客户想要根据源电阻值(100k)计算CMRR。 数据表中只有一个典型值。

感谢您的回复。

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pol:

    我们没有输入电容的绝对最小/最大值。  最坏的情况可能是典型值中的+/- 30 % ,但这很不可能看到,因为电容很大程度上是基于输入晶体管和ESD单元的物理尺寸,它们在过程,使用寿命等方面不会发生很大变化