This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:何时是RTM

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, TLV9062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603703/tlv9062-when-is-rtm

部件号:TLV9062
主题中讨论的其他部件:TLV9061

尊敬的专家:

我的客户对TLV9061和TLV9062感兴趣。

您能否告知当前状态。

RTM的最新计划是什么时候?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SOIC (D)封装中的TLV9062已RTM。 如果您的客户需要另一套TLV9062软件包,请告诉我他们感兴趣的软件包,以便我能为您提供预计的RTM日期。

    您的客户对TLV9061的哪个软件包感兴趣?

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim  

    很抱歉回复太晚了。  我在过去一周的时间里双手都是满的。

    客户希望使用更小的封装,即TLV9061的SOT23或SC70。

    他还想使用TLV9062的WSON和VSSOP。

    请您为他提供RTM信息吗?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关TLV9061和TLV9062的预计发布计划,请参阅以下信息。

    TLV9061:
    SOT23 - 2018年上半年
    SC70 - 2018年上半年
    DPW (0.8 mm x 0.8 mm)- 2018年第一季度

    TLV9062:
    WSON - 2017年第4季度;样品现已推出,如果您对WSON软件包的样品感兴趣,请给我发送一封私人邮件。
    VSSOP - 2017年第4季度

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的回复。

    我会通知客户。

    我期待等待RTM。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一