This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:请选择网省 Ω

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608365/lmp91000

部件号:LMP9.1万

您好!

客户问题:在使用LMP9.1万环境测试其与0.7 到0.8 中的alpha值的相关性时,自己使用离散设备结构,alpha值是0.8 到0.9 (思考制造商),请帮助分析原因。

期待回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    我们的支持团队成员将很快与您联系。 谢谢

    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:
    能否更好地解释一下这个问题? 您能否提供一些原理图和配置寄存器的值?
    提前感谢。
    此致,
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于LMP9.1万使用,客户机配置如下:

    #define LMP_REG2_UNLOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x00


    #defineLMP_REG2_LOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x01


    #defueLMP_REG3_DATA 0x1C // LMP寄存器3中的数据0x0E


    #defueLMP_REG4_data 0x80 // LMP寄存器4中的数据0xB0


    #define LMP_REG5_DATA 0x03 //LMP寄存器5中的数据0x07 /03

    #define LMP1_REG2_UNLOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x00


    #define LMP1_REG2_LOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x01


    #defineLMP1_REG3_data 0x1C // LMP寄存器3中的数据0x0E


    #defineLMP1_REG4_data 0x80 // LMP寄存器4中的数据0xB0


    #define LMP1_REG5_DATA 0x03 // LMP寄存器5中的数据0x07 /03

    #define LMP2_REG2_UNLOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x00


    #defineLMP2_REG2_LOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x01


    #defueLMP2_REG3_DATA 0x1C // LMP寄存器3中的数据0x0E


    #defineLMP2_REG4_data 0xC0 // LMP寄存器4中的数据0xB0


    #define LMP2_REG5_DATA 0x03 // LMP寄存器5中的数据0x07 /03

    #define LMP3_REG2_UNLOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x00


    #define LMP3_REG2_LOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x01


    #defueLMP3_REG3_DATA 0x1C // LMP寄存器3中的数据0x0E


    #defueLMP3_REG4_DATA 0xC0 // LMP寄存器4中的数据0xB0


    #define LMP3_REG5_DATA 0x03 //LMP寄存器5中的数据0x07 /03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        收到的注册配置信息?

        请帮助快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    #define LMP_REG2_UNLOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x00


    #defineLMP_REG2_LOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x01


    #defueLMP_REG3_DATA 0x1C // LMP寄存器3中的数据0x0E


    #defueLMP_REG4_data 0x80 // LMP寄存器4中的数据0xB0


    #define LMP_REG5_DATA 0x03 //LMP寄存器5中的数据0x07 /03



    #define LMP1_REG2_UNLOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x00


    #define LMP1_REG2_LOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x01


    #defineLMP1_REG3_data 0x1C // LMP寄存器3中的数据0x0E


    #defineLMP1_REG4_data 0x80 // LMP寄存器4中的数据0xB0


    #define LMP1_REG5_DATA 0x03 // LMP寄存器5中的数据0x07 /03



    #define LMP2_REG2_UNLOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x00


    #defineLMP2_REG2_LOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x01


    #defueLMP2_REG3_DATA 0x1C // LMP寄存器3中的数据0x0E


    #defineLMP2_REG4_data 0xC0 // LMP寄存器4中的数据0xB0


    #define LMP2_REG5_DATA 0x03 // LMP寄存器5中的数据0x07 /03



    #define LMP3_REG2_UNLOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x00


    #define LMP3_REG2_LOCK 0x00 // LMP寄存器2中的数据0x01


    #defueLMP3_REG3_DATA 0x1C // LMP寄存器3中的数据0x0E


    #defueLMP3_REG4_DATA 0xC0 // LMP寄存器4中的数据0xB0


    #define LMP3_REG5_DATA 0x03 //LMP寄存器5中的数据0x07 /03