Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, THS4551, THS4131, LMP8350
您好,
在我的应用中,我需要从隔离300VDC检测负载电流。 为了实现这一目的,我使用 了带有浮动电源(300V)和5V电源(逻辑-模拟)的TI“AMC1200”。 现在我需要在卡,双绞线和屏蔽之间通过~Ω 70 cm 驱动此信号。 在另一个~中,我将有一个精密,固定0.4 增益,全差动漏斗放大器,它驱动开关电容器,使 Σ Ω-Δ Ω ADC的精度达到18位。 为了使我的应用更强大,我需要一个具有增益2.5 (将连接到AMC1200输出)的全差动输入级放大器,该放大器可以驱动扭曲的70 cm 长和漏斗放大器(具有~18位或接近18位)。 您能推荐这样的全差分精密放大器吗? 工作温度必须至少为105度。
此外,是否可以将AMC1200用作卡之间的n ü~70 cm 的驱动程序,或者是否应该使用不同的驱动程序(忽略另一张卡上的0.4V增益,假设我可以将其用于单位增益)? ~70 cm 双绞线,屏蔽线的参数是什么?
项目ADC卷是~2000链。
http://www.ti.com/product/AMC1200/technicaldocuments
谢谢!
Idan