This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全差分精密放大器推荐

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, THS4551, THS4131, LMP8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613365/recommendation-of-fully-differential-precision-amplifier

主题中讨论的其他部件:AMC1200THS4551THS4131LMP8350

您好,

 

在我的应用中,我需要从隔离300VDC检测负载电流。 为了实现这一目的,我使用 了带有浮动电源(300V)和5V电源(逻辑-模拟)的TI“AMC1200”。 现在我需要在卡,双绞线和屏蔽之间通过~Ω 70 cm 驱动此信号。 在另一个~中,我将有一个精密,固定0.4 增益,全差动漏斗放大器,它驱动开关电容器,使 Σ Ω-Δ Ω ADC的精度达到18位。 为了使我的应用更强大,我需要一个具有增益2.5 (将连接到AMC1200输出)的全差动输入级放大器,该放大器可以驱动扭曲的70 cm 长和漏斗放大器(具有~18位或接近18位)。  您能推荐这样的全差分精密放大器吗? 工作温度必须至少为105度。

此外,是否可以将AMC1200用作卡之间的n ü~70 cm 的驱动程序,或者是否应该使用不同的驱动程序(忽略另一张卡上的0.4V增益,假设我可以将其用于单位增益)? ~70 cm 双绞线,屏蔽线的参数是什么?   

 

项目ADC卷是~2000链。

 

http://www.ti.com/product/AMC1200/technicaldocuments

   

谢谢!

Idan     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Idan,

    THS4551全差动放大器适合您的应用,提供18位精度和-40°C至125°C的工作温度

    我建议您在Precision Amplifier论坛上发布有关AMC1200的任何问题: e2e.ti.com/.../

    关于驱动n ü~70 cm 双绞线屏蔽线的驱动器选择,您计划驱动双绞线的最大频率和输出摆动是多少?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的信号是一种方波,频率为~1kHz,输出差分线路为VOH=3.83V,音量=1.27V,VCM=2.55V (增益为1的驱动放大器)。 如果我使用具有增益2.5 的驱动放大器,我将获得VOH=7.66V和Vol=2.54V,VCM=5.1V作为差分线路的输出摆动。 对于THS4551,我只能使用第一个选项(增益1),就个人而言,我认为增益2.5 选项(供应至10V分钟)将使我的设计更加坚固耐用。 你怎么看? 您是否有另一个输出摆幅为0-10V的低噪声,精密,全差动放大器?

    谢谢!

    Idan

    e2e.ti.com/.../Figure-1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Idan,

    很抱歉回复延迟。 如果您计划以 ~1kHz的FDA输出回转10Vpp(diff),那么THS4131或LMP8350可用于您的应用。 在+/-5V电源上运行的两个设备都应该能够驱动具有10Vpp(diff)输出摆幅的70厘米长电缆。

    此致,

    Rohit