This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:增益介于1X和2X之间

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605729/ina188-gain-between-1x-and-2x

部件号:INA188

您好,

INA188放大器的数据表似乎没有 特别注意 1X和2X之间的增益系数。  (或者我错过了)

即,如果RG =62.5K,增益为1.8X。  这是否是此设备的合法操作范围,同时仍保持偏移和增益漂移规格?

如果 我决定需要此增益范围,我希望对其感到满意。 (直流电流应用)

此致,

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    虽然INA188数据表倾向于将增益作为整数列出,如1 V/V,100 V/V等,但增益方程并不限于它们。 实际上,INA188可以设置为1.8 V/V的增益,或者设置为1到1000 V/V之间的任何整数或非整数增益 某些参数限值,例如偏移电压(Vos)及其漂移的参数限值,将使用增益函数的方程来确定。 其他参数(如CMRR,PSRR和增益与频率)将需要根据提供的典型特性曲线进行估算。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    此致,

    Randy