This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:过电流标记永久激活,即使在无负载情况下也是如此

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612902/opa564-over-current-flag-permantently-activated-even-at-no-load

部件号:OPA564

支持路径:/Product/开发和故障排除/

您好,

 

我们将OPA564用作功率放大器,用于在 大型多通道应用中驱动感应传感器。 完整的系统包括~200个放大器通道。 放大器采用主动冷却(空气)和热监控,平均模具温度低于85°C,最短时间达110°C 放大器电源为双极(+-11.6V), 配置为反相,输入和输出保护二极管,根据数据表,我们在70kHz时以280mApp驱动电感负载,电流限制设置为580mA (Rset=36kOhm)。

 

最近,一些缓慢增长的单个放大器开始设置过电流标志。 分析 受影响的模块 显示,如果放大器已启用,即使未连接负载,也会设置电流标志。 尽管如此,放大器通道本身按预期工作,带载和不带负载的输出信号完全正常(检查电压和电流波形)。 在板和放大 器温度上升时,这些虚假警报的频率更高。

 

因此,我有两个问题:

问题1:出现这种现象的原因是什么?什么原因导致OC标记被激活,即使没有输出电流?

问题2除了上述主题外,我们观察到,如果放大器通过EN-pin禁用,则所有放大器通常都会设置过电流标志。 这是为了吗?

 

谢谢,Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Stephan,

    当OPA564设备开始设置过流标志时 ,它们 是否实际上也进入了电流限制? 您是否知道放大器在发生这种情况时是否会进入热关闭状态?

    您能否共享OPA564应用电路的示意图? 如果是,请提供输入信号,输出信号 和输出负载的详细信息。 此外,您是否观察到了带有DSO的OPA564输出,以及 是否连接了感应负载?  DSO是否存在振动迹象?

    问题1:出现这种现象的原因是什么?什么原因导致OC标记被激活,即使没有输出电流? 这将需要确定

    问题2:除了上述主题外,我们观察到,如果放大器通过EN-pin禁用,则所有放大器通常都会设置过电流标志。 这是为了吗? 这是一个有趣的观察。 它肯定与启用/禁用和标志电路设计内部交互的方式有关。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此咨询现正直接与客户一起处理。 E2E上的该系统正在关闭。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程