This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:我可以将OPA192或OPA2192用作电压随动件吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/607149/opa192-can-i-use-an-opa192-or-an-opa2192-as-a-voltage-follower

部件号:OPA192
主题中讨论的其他部件: OPA2192

我有7.7V的波动直流信号,需要能够在我的小型万用表上监控。

但不幸的是,万用表的内部电阻非常低,约为5k欧姆,信号非常弱。 因此万用表所消耗的0.2mA会导致信号电压降至1V。

我必须使用这种仪表,因为它是唯一适合我的设备的,所以我想也许我可以放大直流信号中的可用电流,同时不影响电压,通过使用电压推杆,  

我已经有了OPA192和OPA2192。 这些运算放大器中的一个是否符合要求?或者我是否需要购买不同的运算放大器? 您能否提供一个电压随动电路,当一个9V电池耗尽时,它将在我的信号中提供足够的附加电流,以便仪表读取正确的电压?  我的PC上有TNA -9 (基本),所以一旦我有了主布局,我可能可以自己进行微调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../voltage-follower-using-opa192.TSCHi

    无需为此烦恼。 我的问题的答案是"是"。 我设法在互联网上找到了一条电路,并根据我的需求进行了调整。 希望您能看到附件。 8k电阻是我的廉价仪表的实际内部电阻。

    此致,

    艾伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alan:

    很高兴您能找到答案。 如果您还有其他问题,请告知我们。

    最佳,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器