This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UAF42:最低电源要求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UAF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611029/uaf42-minimum-power-supply-requirements

部件号:UAF42

您好,

谁能告诉我UAF42通用滤波器是否可以使用+-5V电源工作,数据表似乎没有建议最低电源要求。

非常感谢,

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我的脸都在盯着我! +-6V。 这很烦人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    感谢您的联系,很高兴您的答案已得到回答。
    如果您还有其他问题,请随时联系我们。
    最佳,
    Miriam