This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1652:将OPA2134替换为OPA1652

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1652, OPA2134, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600965/opa1652-replacing-opa2134-with-opa1652

部件号:OPA1652
主题中讨论的其他部件: OPA2134TINA-TI

您好,

请问我们是否可以在以下示意图中将OPA2134替换为OPA1652?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤

    OPA2134和OPA1652都是具有非常相似数据表规格的SoundPlus型高性能音频JFET放大器,因此您应该能够在SO-8封装中交换它们(OPA1652在PDIP中不可用)。  我唯一担心的是,如果您尝试驱动大电容负载-输出和接地之间连接的电容负载(示意图中显示的交流耦合C109和C110盖不应该是问题)。  

    虽然OPA2134在G=-1中可以轻松驱动1nF,但OPA1652不能驱动超过230pF -请参阅下面的小信号过冲与电容负载图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek-San,

    感谢您的评论。

    我模拟了OPA1652,通过如下所示使用TINA-TI来验证稳定性,因此我认为这不是问题,但希望您确认一下,以防万一。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sadanori:

    您提供的模拟不一定能确认稳定性。 您需要使用小信号步进信号干扰系统,观察输出或断开反馈回路并确定相位余量。 我已完成了后者。

    我用1T Henry电感器打破了每个放大器反相输入处的反馈回路 ,并在那里注入了1 TF电容器的信号源。 您可以探测环路增益(AolB)和加载的开路增益(AOL)。 您还可以使用AOL/AolB在后处理中计算1/B以确定闭合率。

    以下是电路和交流特性图。 两个阶段的相位余量为~75度,这绝对稳定。 如果在最终负载下有任何电容器,则需要重复此分析。 注I包括了OPA1652输入电容的影响,Cin = CCM + Cdiff。

    e2e.ti.com/.../OPA1652_5F00_Aol_5F00_stability1.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA1652_5F00_Aol_5F00_stability2.TSC

     



     


     


     

     

    最佳,

    Peter Iliya

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter-San,

    感谢您的特别支持。
    我知道您将为我提供的OPA1652模拟具有稳定的相位余量。

    此致,
    加藤