This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV376:问题振荡

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612300/tlv376-problem-oscillating

部件号:TLV376

我在设计中使用上述零件号。  其作用是放大0V至~150mV的直流电压。  输入电压为~50mV时,输出看起来像在振荡。  实际上,它看起来就像半整流正弦波围绕地面摆动。  我只看到正极,因为V -与地面相连。  我取下了标有DNL的输出盖,因此功放仅驱动ADC。  此设备是否会振荡?  共模电压表条目显示,该器件可在(V-)-0.1V和(V+)+ 0.1V下工作。  是否有人认为此设计有任何问题?  GBW显示5.5MHz,这在我查看直流输入时非常符合规范。  下面是示意图的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固定...分禾器向后实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robbie:
    很开心听到您能够解决您的问题!
    最佳,
    Miriam