This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV341:支持双电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613252/tlv341-support-dual-supply

部件号:TLV341

大家好。

我有一个关于TLV341的问题。
我们是否可以在以下情况下使用此设备?
V+=2.5V
V-(GND)=-2.5V

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    是的,TLV341可用于双电源操作(+/-2.5V电源)。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    我没有收到您关于您的问题的回复,因此我将假设此问题已得到回答,并将结束此话题。 如果您的问题实际上已得到回答,请单击"这解决了我的问题"按钮。

    谢谢!

    Tim Claycomb