This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:加电前输入电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604988/lm339-voltage-on-the-input-before-power-up

部件号:LM339

您好,当Vcc =0时,我能在输入上施加1V吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adomino:

    在关闭位置,LM339输入端的1V会使输入路径中的内部ESD保护二极管打开,从而通过ESD结构将漏电流导入器件。   如果输入路径中没有外部串行电阻器来将电流限制 在10mA以下 ,则ESD二极管会损坏。
     
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adomino:

    LM339系列(非K型)的独特之处在于输入没有ESD二极管。 这些是在70年代初设计的,ESD是"一件事"之前。

    该过程足够循环,允许输入电压高达30V,不受电源电压影响,不会造成损坏。 表注释注释3中提到了这一点。

    建议通过添加一些串联电阻(在您的情况下大于1k),将引脚的电流限制在1mA以下。 此电阻可以是任何输入分禾器的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢Paul