This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV339:LMV339输出状态(仅当In -超出共模范围时)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1704, LM2901, LM339, LMV339, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612785/lmv339-lmv339-output-status-when-only-in--is-out-of-common-mode-range

部件号:LMV339
主题中讨论的其他部件:TLV1704LM2901LM339TLV1701

您好,

我的客户使用 LMV339, IN-和IN+的状态如下。

输入 超出共模电压范围。(约4.7V)

IN+是共模电压范围。(约2.5V)

VCC为5V。

数据表中没有说明。(9.2 .2.1 输入电压范围)

>使用时是否有任何问题?

>输出的状态是什么? 低?

此致

Sopatopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sopatopa,

    当任一输入超出共模范围时,不指定输出。

    输出可能是正确的,但如果温度或电源电压发生变化,它可能随时"翻转",并且不可靠。

    理想情况下,应使用轨对轨输入设备(如TLV1704)替换它,以便在这种情况下正常运行。

    在正常运行期间是否会出现这种情况? 还是偶尔出现错误?

    也可以使用较旧的LM339 (如果您需要相同的温度范围,则LM2901),它仍应正常工作, 但它将在指定的输入条件之外操作,并且不能保证(您承担风险-但它可能适合一次性错误)。 请参阅LM339数据表的9.2 .2.1 部分。 LM339在5V电源上的合法输入范围为0至3.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    感谢您的快速回复。
    目前,客户正在设计光路,因此我们无法确认操作。
    我也想考虑R2R产品。

    此致。
    Sopatopa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    我发现了我的错误。
    数据表具有以下说明。
    9.2 .2.1 输入电压范围
    2.当IN-高于共模且IN+处于共模时,输出和输出均为低
    晶体管漏电流。
    此说明符合以下条件。
    >输入-超出共模电压范围。(约4.7V)
    >IN+是共模电压范围。(约2.5V)
    > Vcc为5V
    在2的解释中,它说它作为一个函数变得很低,它不是一个保证值吗?
    条件1,3和4是否得到保证?

    此致,
    Sopatopa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sopatopa,

    如果IN-(负极)输入高于IN+(正极)输入,则输出将为低电平(输出电流阱至GND)。 如果正输入高于负输入,则输出将为高(输出晶体管未电流阱,输出通过上拉电阻器拉高)。

    因此,在上述条件下,是的,输出应较低。

    您似乎混淆了LM339 (最大30V)和LMV339 (最大5V)。  即使它们具有相同的输入和功能-它们是不同的设备,在超出规格的情况下操作时行为也不同。

    您所指的LM339部分是9.2 .2.1。 如果一个输入仍在共模范围内,LM339具有保持正确输出的独特能力。 这是9.2 .2.1 部分所指的内容。 这不适用于LMV339。

    LMV339不具备此功能-如果任何输入超出共模范围,则将不具有定义的输出。

    不保证任何超出任何指定限制的操作。

    这就是为什么最好使用R-R输入TLV1701来确保正常运行的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:


    感谢您的回复。

    我参考了以下数据表。

    SLCS136T–1999年8月–2015年1月修订

    www.tij.co.jp/.../lmv339.pdf

    本数据表介绍了9.2 .2.1 输入电压范围。

    引用的数据表是否错误?

    此致,

    索帕托帕