This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:传播延迟说明

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613651/tlv3201-q1-propagation-delay-explanation

部件号:TLV3201-Q1

大家好,我有一个关于 TLV3201-Q1组件传播延迟的问题。

在数据表中,传播延迟通常为40ns。

如果在40ns以下有两个脉冲,则输出的行为是什么。  

它将是第一个示例或第二个?

或可能不同。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nicolas:

    Prop延迟通常定义为输入脉冲的50 % 点到50 % 点之间的时间。 输入脉冲通常在50 % 处越过参考阈值。

    理论上,您的第一个示例是将发生的情况。 脉冲将延迟40ns。

    但是,由于脉冲宽度小于prop延迟,输出可能会有一些失真,并且需要增加输入驱动,因为输入灵敏度从40ns开始滚动。 因此,您需要大幅增加输入振幅才能使输出触发-*if*甚至触发。

    因此,您真的不想尝试检测小于prop延迟加上上升时间和输错时间的脉冲(脉冲宽度>(tp+tr+tF))

    如果您需要检测20ns,请使用TLV3501-Q1,它<5ns且具有内部滞后功能以清理边缘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的明确回答。

    非常有帮助。

    此致,