This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6657:绝对最大额定值的输入电流

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605655/lmh6657-input-current-of-absolute-maximum-ratings

部件号:LMH6657

您好,

请告诉我绝对最大额定值表中输入电流+/-10mA的含义。
如果输入电流在10 mA内使用,如果输入电压超过绝对最大额定值("V-"- 0.8 V,"V +"+ 0.8 V),是否没有问题?

如果否,请告诉我输入电流超过+/-10mA的情况。
 
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    绝对最大电流和电压对于避免损坏零件都很重要。  例如,过大电流可能会由于电阻加热而损坏金属轨迹,但过大电压可能会通过在基站发射器接点中造成雪崩分解而损坏晶体管。  

    您为限制设备电流而采取的步骤可能也会防止过大电压。  例如,串行输入电阻器既会限制电流,也会降低放大器输入引脚处的电压。  

    此致,

    Loren