This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:引脚7 -我可以连接到V+吗?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130, THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604652/ths4131-pin-7---may-i-connect-to-v

部件号:THS4131
主题中讨论的其他部件:THS4130

如果我将引脚7连接到V+,是否有任何问题? 这样,我就可以在相同的位置(如果需要)使用THS4130,而无需担心PD针脚打开。 我知道PD可能会保持打开状态,但如果可以,我会尽量避免让输入保持浮动。

TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elder,

    是的。 可以将THS4131引脚7连接至V+或与THS4130处于相同位置。

    此致,

    Rohit