This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:要将NC引脚与VS+/VS-/GND连接

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613684/ths4631-want-to-connect-nc-pins-with-vs-vs--gnd

部件号:THS4631

早上好,

我想了解THS4631的相关信息。 现在,我正在使用THS4631对PCB板进行布局。 为了扩大跟踪范围,我想使用NC引脚(1,8,5)。

问题是:我能否从NC连接至VS/V+/GND。 根据您的数据表,NC意味着没有内部连接,但根据我过去的经验,他们使用NC作为测试引脚。

谢谢!

Yo Shua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想问一下您所参考的是哪些部件,您看到导联架仍然连接到芯片内部进行测试;它是不是运算放大器? 通常,"NC"线路上存在的连接会像您所说的那样用于测试,但它通常是用于更复杂零件的编程通道。

    就个人而言,我从未见过这种带有内部连接的零件,所以我打赌您最好将其绑定到任何您喜欢的轨道上。 这种信念不仅得到我的经验的支持 ,而且得到了一位同事的丰富经验的支持,当他向他提出关于高速运算放大器的相同问题时,可以在这里看到E2E柱。

    此外,我看到您的帐户与Georgia Tech关联,这可能意味着您是一名学生。 如果您的项目是研究/个人/学术项目,则很可能是一次性项目,您只需用手剪下导联,这样就不会让这些引脚干扰。 最后,如果您愿意,我可以订购一些样品并为您进行测试! 但是,这需要时间,我无法给出答案,直到他们下周中到达(我认为没有必要这样做)。

    如果这回答了您的问题,请通过点击下面的绿色验证按钮来验证答案,以便我知道我有所帮助! 如果您有任何其他问题,请告诉我,我将尝试快速准确地为您解答。

    此致,

    尼克