This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6502:5V单电源

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612854/lmh6502-5v-single-supply

部件号:LMH6502

你(们)好

LMH6502是否可以使用5V单电源?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,LMH6502支持单电源操作。 使用5V电源是可能的,因为您处于工作条件的低端。 另外,请确保按照数据表单电源部分中的规定将接地引脚切换至中电源。

    最佳,

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan

    感谢您的回复。

    我还有一个问题。

    在本例中,电阻器R1和R2将接地电压转换为中电压为510欧姆。

    选择510欧姆值是否有原因?  是否可以使用其他值?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以为分压器使用其他电阻值。 使用较小的值将导致更大的电流消耗,从而在您的整体设计中使用更多的功率。 另一方面,使用非常大的电阻会导致热噪音等问题。

    最佳,

    哈桑