This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1002万:输出电压

Guru**** 2908700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612742/lmp91002-output-voltage

部件号:LMP9.1002万
主题中讨论的其他部件: LMP9.1万

您好,

我有一位客户提出以下问题,我希望您能帮助我回答:

        "我正在使用LMP9.1002万进行新设计。  我想知道您是否知道连接到LMP9.1002万的传感器输出是否位于所选Vrefx的顶部? 或者LMP9.1002万输出是连接到它的EC传感器的全摆动吗?

换言之,当气体从0变化到EC传感器允许的最大浓度时,LMP9.1002万输出是否从0变化到Vcc? 或者,当气体从0变化到EC传感器允许的最大浓度时,LMP9.1002万输出从Vrefx变化到Vcc?

是否有任何方法可以测量Vrefx?"

谢谢,此致,
已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢! 我的客户跟进了其他几个问题,我希望您也能帮助我:

    1)其中是LMP9.1002万和LMP9.1万的命令(指令集)

    2)您是否有关于EC传感器健康状态检查的更多信息?

    谢谢,此致,
    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Drew:

    LMP9.1002万输出电压等于:

    输出电压=参考电压- IW * RTIA

    LMP9.1002万的输出范围是0V至Vref (如果电流从工作电极输出)或Vref至Vdd (如果电流从工作电极输入)。

    请告诉我您的问题的答案。
    此致,
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Drew:

    1)您可以通过I2C串行接口对LMP9.1万和LMP9.1002万进行编程。 产品数据表中报告了带有寄存器说明的寄存器映射(LMP9.1002万的第14页,第 LMP9.1万为21)。

    2)不,对不起。 您应咨询EC传感器供应商。

    此致,
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carmine,

    感谢您的回答。 我的客户有几个跟进问题,我希望您也能澄清:

            “如果我没有记错,您的联系人所指的参考电压就是“虚拟接地”,在该处,输出电压将根据气体浓度而变化。  这是一个关键的区别,因为我将用于ADC的相同Vref输入LMP9.1002万中。  我可以通过REFCN寄存器改变“内部零”(但我只有三个选择:20 % ,50 % 和67 %)。  

    “内部零选择”电压是否可从外部获得?  (例如,如果我测量C1,针脚10) 我知道电压是一个百分比(20 % ,50 % 和67 %),但我想将其反馈给我的-Vref ADC输入(负外部参考)。

                   为了说明这一情况,当第15页的数据表(7.6 4 REFCN寄存器部分)提到20 % 表示内部零时,当我将2.5V作为参考电压应用到LMP9.1002万时,我得到0.5V的内部零,对吗?  我的输出将根据气体量与0.5 V不同(正如您的大学所说,0.5V是“参考电压”,其中: “如果电流从工作电极输出,则输出范围为0V至Vref;如果电流从工作电极输出,则输出范围为Vref至Vdd”)

                   如果我无法直接测量内部零电压,那么我假设我可以将0.5 V馈入我的-Vref,对吗? (我假设我的传感器电压将高于0.5 V (因为它们是零偏压,H2S传感器应输出高于内部零的正电压)

                   我需要访问的“诊断”健康状态也在REFCN注册表中,因此我似乎必须应用它,然后将其删除。 我是否可以应用与1 % 不同的步骤?  如果我发送诊断=“000Ah”,我会得到10 % 的一个步骤吗?  我不知道这个步进电压是否是一个参数,我可以在EC传感器上执行不同的研究。

                   欢迎提出任何建议。"

     

    谢谢!

    此致,
    已绘制