This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:THS7372 CVBS输入问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612929/ths7372-question-of-ths7372-cvbs-input

部件号:THS7372
主题中讨论的其他部件:THS7327

您好,先生:

THS7372 数据表指定在第1页和第36页的CBVS输入端接为37.4欧姆,而  在第40页的EVM原理图中指定为75欧姆。 您会 告诉您哪种值更适合CVBS,为什么?    




 
谢谢,此致,

陈耀恩
2017年25月07日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    问题的答案取决于是电流源还是电压源。

    如果它是一个电流源(如您发布的第一幅图像中所示的DAC)-图89,您可能需要将37.4 欧姆电阻端接至GND。 对于电流源,您始终可以查看与负载阻抗(75欧姆)并联的Norton等效输入源阻抗(75欧姆)。  

    相反,视频测试设备主要是一个75欧姆的输入电压源,这就是为什么我们在THS7327 EVM上具有75欧姆的GND端接。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit:

    感谢您的详细说明。 我可以说,如果我们使用外部CVBS源或电压模式DAC,我们需要75欧姆的输入端接,如果 我们使用电流模式DAC,我们需要37.5欧姆的端接?

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年27月07日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    是的,这是正确的解释。

    此致,
    Rohit