This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:在负载低侧使用INA219是一个问题?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/605146/ina219-using-ina219-on-the-low-side-of-the-load-a-problem

部件号:INA219

你(们)好

我正在通过Nfet将12V灯(高达20A)切换至接地。  我有一个0.002欧姆的并联电阻器在负载的低侧,在灯的负极和Nfet的排卸之间。  Nfet具有非常低的RDS-ON,因此对于所有目的和目的,当灯亮起时,引脚Vin-处于接地或0V。

我正在使用用于Arduino的Adafruit_INA219库。  稍微修改以返回老虎而不是浮点。  readRegister() 函数返回一个intiger,因为我的LSB = 1mA返回的intiger应该是我的电流消耗(以mA为单位)。

以1.8A的抽取,我会得到相当于小数1.8万的结果,但我得到152。 如果两个灯并联,我得到的电流为3.2安培,而三个灯的电流为4.8A,我得到的读数为456。  标度是准确的,因为安培数加倍,读数加倍,但我期望返回值以毫安为单位,所以我不知道为什么返回值这么低。  

当灯熄灭时,并联电阻器处的电压是总线电压,即与高压侧相同,返回的电压完全为1.2756万 (12.756V),因此我知道我的I2C工作正常。

我正在使用相同的库和函数调用,但使用不同的IC和配置设置来测量太阳能电池板的电流为电池充电,它工作正常。 但是,分流电阻器位于高压侧,即调节器输出和蓄电池+之间。  

您是否认为分流器位于低侧导致了问题?  

计算和设置如下:

VSHUNT_MAX = 0.04 ...... (20A * 0.002欧姆= 0.04V)

MINIMAL_LSB = 20A/3.2767万 = 0.0.061万  

舍入后,我选择我的Current_LSB为1mA或0.001

//calValue =.0.4096万/(0.001 * 0.002)= 2.048万

INA219_currentDivider_mA = 1;//当前LSB = 1mA /位

我的配置设置如下所示:

calValue = 2.048万;

 WireWriteRegister (INA219_REG_CALIBRATION,INA219_calValue);

UINT16_t config = INA219_CONFIG_BVOLTAGERANGE_16V |
INA219_CONFIG_GAIN_1_40mV |
INA219_CONFIG_BADCRES_12位|
INA219_CONFIG_SADCRES_12bit_1S_532US |
INA219_CONFIG_MODE_SVOLT_CONTINUIAL; //仅读取灯泡的并联电压,我对总线电压不感兴趣。
WirWriteRegister (INA219_REG_config,config);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我发现了问题。 我忘记了将地址放在begin()中,因此它设置了错误的calValue,即使在创建实例时已包含该地址。 年轻球员的陷阱

    结果显示,INA219似乎在负载较低的一侧也能正常工作。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mathew,

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    很高兴听到您找到了解决您问题的方法,感谢您再次回到我们的网站,并获得结果。 这肯定会帮助其他人。