This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282-Q1:如何改进BCI

Guru**** 2383850 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608398/ina282-q1-how-to-improle-for-bci

部件号:INA282-Q1
主题中讨论的其他部件:INA282

您好,

我们的客户遇到 有关批量电流注入测试的问题。

他们正在考虑采取对策。

 

第一

它们将冷凝器的每个输入引脚插入 GND和差速器,以获得输入噪声。

他们正在考虑添加电容器 以改善 输入噪音。

请告诉我接地输入以及正负输入之间的电容上限。

2号

是否有针对BCI的建议对策?

我认为 最好只更改上面的1号常量,但请告诉我是否有建议的对策。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki:

    INA282架构本身已经实现了非常高的噪声抑制率,您能否更详细地描述您所面临的问题? 此外,该部件的带宽要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯-桑,您好!

    很抱歉回复太晚了。

    其当前电路配置如下:

     并联电阻为0.1 - 0.2 mΩ Ω

     Vin+ 和GND之间的电容器为0.001uF

     Vin-和GND之间的电容器为0.001uF

      VIN+和VIN-之间的电容器为15pF

     Ref连接到GND

    在较高条件下,BCI测试结果不好。

    BCI测试是将电流噪声插入并联电阻线路。

     因此他们正在考虑改变电容器常数。

    所需的带宽不清楚。

    我认为改变电容器常量有限制,但我想知道限制。

    如果带宽受带宽限制,您能否告诉我带宽的计算公式?

    此外,如果它与内部开关电容器电路平衡,请告诉我们常量和误差幅度。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki:

    您是否能够为输入和输出信号提供波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯-桑,您好!

    感谢您的回复。
    很抱歉,我没有波形。
    由于BCI测试是噪声测试,因此未采集输入和输出波形。

    例如,是否有任何关于增加电容器的问题?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增加输入电容器将对输入带宽产生影响。 我不知道输入的频率和波形,所以不能说什么时候会有问题。 如果您能够提供一些附加信息,我可以提供更多建议