This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:更改阈值

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604887/lmh7220-changing-the-threshold

部件号:LMH7220

你(们)好

我们使用LMH7220是因为我们需要使用LVDS输出的比较器。

我们即将通过外部发援会动态地改变比较国的门槛值。

如果我们的案例中有任何关于更改阈值的疑虑,您能否指出?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    检查DAC的直流输出电阻和交流输出电阻。 LMH7220的输入偏置电流的直流电阻应较低,以获得准确的参考电平。 此外,DAC的交流输出阻抗应足够低,以避免通过寄生布局电容将快速输出瞬变耦合到输入,从而导致振荡。 比较器输入处的旁路盖可以降低DAC的交流输出阻抗,而牺牲了DAC的稳定时间,但在许多情况下,由于电容过大,还会导致DAC的输出级放大器出现振荡。 在这种情况下,在旁通盖之前,将具有适当值的电阻器与DAC的输出串联,以防止潜在振荡。

    此致,