This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:LM293

Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610027/lm293-lm293

部件号:LM293

大家好,比较器LM293的输出有一些问题。 在我们的应用中连接了LM293所用的电路。 现场有100块板,在某些板上,我们收到的反馈是比较器的输出始终较低,尽管同相输入较高。 低于测得的电压。 有时,输出在低和高之间振荡,尽管非反相输入为2.5V,反相输入为0V。 请您帮助您解决此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prabu:

    您的电压标签涵盖了线路图连接和输入端附近的引脚编号。

    请您在没有标签的情况下重新张贴示意图吗?

    逻辑门(U11D)上的电源电压是多少?

    您是否通过示波器查看了电源,以查看其是否由于继电器电流而下降? 振荡频率是多少?

    电源线上是否有大的旁路电容器(>100uF)?

    我现在的猜测是继电器电流导致电源电流下降,因此电源线路上产生的"噪音"导致比较器出现问题(PSRR问题)。 振荡的频率可能足够高,以至于继电器电枢无法响应-因此看起来继电器没有工作-但电流仍在通过线圈脉动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在附件中找到我们方面的一些分析反馈。

    e2e.ti.com/.../Problem-with-LM293D-Comparator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prabu:

    非反相节点(引脚6)的阻抗非常低(~30k),因此标准10兆欧示波器或DMM探头不应添加足够的错误以引起注意。 您使用的是哪种型号示波器探头? 通过测量R206,R78和R213电阻值,仔细检查它们,确保它们不会关闭十年或两年。

    "观察"似乎指出了焊接问题-可能是LM293导线和/或其周围的电阻器。 这些是商业组装的主板还是手工焊接的原型?

    您是在* AT *探测LM293引脚,还是在测试点探测? 应通过探测IC引脚的"肩部"来进行测量,以揭示任何间歇性的衬垫连接。

    推动或弯曲主板是否会导致任何变化? 部件或IC封装是否有裂纹?

    通过"随机",TI在"有问题的"电路中进行多长时间的最终响应? 100毫秒? 1秒? 10秒? 听起来就像您有一个浮动输入。

    在电气方面,我看不出这种行为的任何原因。 电路过于简单。 是否可以发送布局图片? 和一个好的和坏的板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下对问题的答复。

    您使用的是哪种型号示波器探头?

    我们正在使用型号 为N2873A的Keysight探头

    衰减- 10:1,典型探头BW - 500MHz

     

    这些是商业组装的主板还是手工焊接的原型?

    这些板不是手工焊接的原型。 这些产品是在我们的供应商端以批量生产的形式制造的。

    您是在* AT *探测 LM293 引脚,还是在测试点探测?

    是的,我们正在LM293引脚处进行探测。


    推动或弯曲主板是否会导致任何变化? 部件或IC封装是否有裂纹?

    我们 将电路板发送至我们的供应商端,以检查  是否存在组件/IC 损坏的进一步分析。



    通过"随机",TI在"有问题的"电路中进行多长时间的最终响应? 100毫秒? 1秒? 10秒? 听起来就像您有一个浮动输入。

    我们无法定义时间限制。 有时它会在几秒钟内更改,有时大约需要10分钟。

     附加布局以供参考。