This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA452:请提供OPA452 KTW封装的建议布局封装&散热垫应连接到哪个引脚。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612087/opa452-please-provide-recommend-layout-footprint-of-opa452-ktw-package-thermal-pad-should-to-connect-to-which-pin

部件号:OPA452

很抱歉打扰。

作为标题。

请提供OPA452的建议布局占用空间。

另一个问题,KTW散热垫(作为附件图片)

此电极垫应连接到哪个引脚(例如V+,V-...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关OPA452 TO-263封装的.BXL格式的CAD图形,请参阅以下内容:

    https://webench.ti.com/cad/dlbxl.cgi/TI_BXL/OPA452_KTW_7.bxl

    关于选项卡,它通过电气方式连接到负极电源(V--),但我想注意的是,选项卡不能承载大量电流。 建议将卡舌直接焊接到主板上的铜上,以获得最佳散热性能-请参阅下面有关OPA452散热的详细信息:

    Christopher Stemple

    产品营销-精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    感谢您的回复,我已经向客户提供了BXL文件,在他们转换UltraLibrarian的BXL文件后,他们从BXL flie获得了9种类型的脚印,因此客户希望我们提供像附件图片一样的占地面积尺寸。  

    我们是否有如上图所示的尺寸文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BXL文件包含您要查找的占用空间-这是"Print_Normal"视图,如UltraLibrarian中所示:

    请确保您只选中了您正在使用的设计器的复选框-在下面的示例中,它是Altium:

    最后,单击"导出到所选工具"将为所选工具创建库文件,并启动.txt文件,其中包含有关如何将占用空间导入所选设计器的说明。

    Christopher Stemple

    产品营销-精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    实际上,我多次尝试让客户使用BXL文件。

    但他们仍然无法从BXL文件中获得占用空间。(甚至是由ultraLibrarian转换。

    你能提供你转换成超文本的protel99se库吗?

    我将尝试包括此库并为客户绘制一个维度文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,我们无法发布Protel 99 SE文件。 但是,我们的团队继续为您从.bxl中提取原理图和足迹文件,并将其加载到Altium项目中。 请参阅以下内容,了解您要查找的文件。  

    e2e.ti.com/.../OPA452-Test-_2800_7_2D00_25_2D00_2017-4_2D00_38_2D00_05-PM_2900_.zip</s>2017 2900

    Christopher Stemple

    产品营销-精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    我已经导入了占用空间文件,但这是此库中的三个占用空间(如下所示)

    KTW7.
    KTW7-L
    KTW7-M

    哪个是OPA452的正确封装尺寸??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这三种变化对应于三种稍微不同的散热垫长度。

    KTW7是基本的最短焊盘长度,用于 机器装配,焊盘周围没有额外的空间用于工作台焊接。  

    KTW7-L和KTW7-M具有稍长的焊盘长度,使其更易于使用焊接烙铁进行工作台装配。  

    Christopher Stemple

    产品营销 -精密放大器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!!!

    感谢您的大力支持。