This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148-Q1:在用户主板上使用10年后,规范不会更改?

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601658/ina148-q1-the-specification-will-not-change-even-after-10-years-on-user-board

部件号:INA148-Q1

大家好

一位大汽车制造商(GM)询问参数规范(直流偏移/增益误差/增益非线性),在用户主板上使用15年后仍可在数据表规范中? 我可以得到业务部门的确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    否,我们对AEC-Q100认证设备的数据表随时间推移参数的稳定性没有任何具体声明。 应用变量太多,尤其是在15年的时间内,我们无法保证规格将保持在给定范围内。

    但是,来自精密放大器应用组的Marek LIS撰写了一篇很棒的文章,它可以帮助您根据器件的Arrhenius公式,加速系数和工作温度来估计特定参数的差异:

    e2e.ti.com/.../ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    此外,我们还有一些基于上述方程的工具,这些工具可以帮助估计TI器件的预期寿命:

    www.ti.com/.../estimator.tsp

    www.ti.com/.../temperature_change_FIT.page

    最后,向GM解释我们的典型和最大价值是如何运作的,这可能是值得的。 我们的感兴趣参数的典型值范围代表所有设备的一个标准偏差(~67 %),但大多数出厂设备的直流偏移,增益误差接近零。 和增益非线性,而最大值是测试值,并且任何出厂设备的规格都不会超过最大数据表值(假设遵守数据表中相同的测试条件)。

    Christopher Stemple
    产品营销-精密放大器