This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 互阻抗放大器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604049/transimpedance-amplifier

主题中讨论的其他部件:OPA314

您好,

我需要设计一个跨阻抗放大器,它应该能够在纳升安培范围内转换电流。

我想知道需要检查哪个运算放大器参数,以了解运算放大器是否可以转换纳安范围内的电流。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari,您好!

     TI.com上有大量处理 TIA设计的优质材料。 一个很好的起点是阅读由三部分组成的博客系列"我需要什么运算放大器? (互阻抗放大器)” 。 我也喜欢 Collin Wells的这篇文章。 最后是 TI参考设计。

    在设计TIA时,您通常需要注意几件事。 首先,二极管的电容会增加放大器的求和节点,并降低相位裕度。 其次,偏置电流和偏移电压等直流参数可能是一个问题。 考虑到前者也会与实际信号一起流经电流增益电阻器,因此必须明显小于您尝试测量的信号 (CMOS放大器通常能够做到这一点,因为它可以找到偏置电流低于一个PA的IC,例如OPA314)。 第三,电阻器和放大器发出的噪音应被视为符合系统要求。


    祝您的设计好运,


    Gustaf