This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356:意外输出

Guru**** 2533160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602991/opa356-unexpected-output

部件号:OPA356

您好,

当我向OPA-356提供振荡信号时,我得到了一个奇怪的输出,希望有人能帮我把它弄清楚。

请参阅此帖子所附的示意图。

我得到1KHz信号(Vmin =-0.31V,Vmax = 4.08V)。 我正在使用分压器降低信号的高度(至Vmin =-0.20V,Vmax = 2.43V),然后我将此信号馈入运算放大器OPA-356。 我已将增益设置为1.22 (使用2.2k和10k电阻器),因此理论上,输出应介于0V和3V之间。 但是,我得到的振荡介于0伏和7伏之间。 我将示波器读数附在柱上。

有人能给我解释一下为什么会发生这种情况吗? 我认为问题在于我正在向运算放大器提供振荡信号,因为运算放大器可以完美地放大直向0V或2.4V信号。 所有这一切的目的是获得约0到3V的输出。 如何实现这一目标? 我做错了什么?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Savva,

    根据我的模拟,您使用的电路配置的环路增益中只剩下13度的相位裕度。 这就是您在测量中看到振荡的原因。 快速检查以确认这是用1k电阻器替换10k增益电阻器并查找振荡。 您应该会看到放大器在该配置中是稳定的。 如果您无法在应用中添加更多增益,我们可以通过其他几种方式来稳定电路。

    此致,