This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA/PA级别的电流测量

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611622/current-measurement-at-na-pa-level

在“线程:ADS1216”中讨论的其他部件

大家好,

 我需要一个放大器来测量NA/PA电平电流。您是否有一些推荐的放大器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhenhua,

    如果没有有关您的申请的更多信息,我们将无法提供建议。 例如:

    1)您需要测量的满量程电流是多少? 此电流是否始终为NA至PA?

    2)您测量的电流是什么? 系统负载是多少? 您是否打算进行高压侧或低压侧电流测量?如果是高压侧,系统电源的电压是多少?

    4)您有哪些耗材可用,您需要什么类型的输出范围?

    您可以分享的信息越多,我们就能为您提供更好的帮助。

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    感谢您的回复,以下是我的申请信息

    1、电流范围为1nA~1uA

    2、我测量的是 腐蚀探头的小腐蚀电流,像主电池,我只测量正极和负极之间的电流,  两极之间的电压小于0.5伏。

    3、我想使用两级放大器,我  已经为   广告转换选择了ADS1216,,因此最大输出电压将为2.5V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    您能否 给出一些 有关  放大器和 电路选择的建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhenhua,

    我不太熟悉腐蚀探头,也不确定该系统是什么样子。 您能否分享您正在使用的传感器并提供数据表(如果可能)? 两极之间的电压是否是您提供的激励? 该传感器的一侧是否与地线有关? 在我看来,这听起来就像您在使用线性极化电阻监测技术,在这种情况下,您无法直接测量传感器阳极和阴极之间的电流。 如果我误解了,请更正我。