This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:OPA333

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604135/opa333-opa333

部件号:OPA333

您好,工程师!

我配置了OPA333电压随动件,为  两个ADC (AD7768)提供参考电压。但 我发现,尽管反馈RC或输出补偿 电阻器(R259)经过调谐,OPA333 仍处于振荡状态,反馈电阻器R260从110Kohm调谐到1MOhm,振荡的振幅可以衰减, 但不能 完全压制。我感谢您的想法。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户424.5179万:

    是否有电容器从OPA333参考缓冲电路的输出连接到接地? 如果是,它们的值是什么?它们的特定制造商部件编号是什么?  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程