This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:图17问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604298/ina214-figure-17-question

部件号:INA214

INA214数据表的图17中的x轴时间变量是否真的为100ms/div?

这似乎是一个很长的反应时间。 这些实际上应该是100us/div吗? 或者,这只是显示零件如何与较小的输入电压(低过压)发生反应? 该部件被指定为在10mV信号满刻度下工作。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    我已将您的查询转发给负责设备特征描述的团队,并应能很快澄清此问题。

    感谢您的耐心等待
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我可以确认正确值确实为100US,并将要求修改此数据表。 感谢您注意到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯

    非常感谢您的帮助!

    Richard Elmquist