This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4251PA:VDIN+,VDIN-,VIN和VAST的定义

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613220/onet4251pa-definition-of-vdin-vdin--vin-and-vast

部件号:ONET4251PA

大家好,

我的客户想要了解VDIN+,VDIN-,VIN和VAST的定义。  

我认为如下。
这是否正确?  请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nakano-San,

    您的VDIN+,VDIN-和VIN图看起来准确。   VAST是LOS指示器转换为高电压,表示信号丢失。  第3页上的方程式显示了如何使用连接到TH引脚的外部电阻器对此电压进行编程。  在第8页上,有一个图表显示当LOS在信号增加时再次降低时的歇斯底里。 第8页上的图表还显示了改变Rth电阻如何改变LOS电压。

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siebert-San,您好!

    感谢您的快速回复。  
    您的回复非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano