This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:单位增益隔离电流感应

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613435/amc1301-unity-gain-isolated-current-sense

部件号:AMC1301

你好,团队。

请问你的建议。

客户想要使用隔离电流感应,但其增益为1。

客户不会为输出设置功放"增益"。因此,他们希望使用隔离的单位增益功放。

您知道哪一部分或如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    AMC1301的模拟输入仅为+/-250mV。 增益固定在8.2V/V,因此除非您使用衰减级遵循AMC1301,否则此设备不可能获得单位增益。 电流感应与整体增益相当不寻常,因此请随时向我发送您正在尝试做什么的直接详细信息。