This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115关于限制当前问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601715/xtr115-xtr115-about-the-limit-current-question

部件号:XTR115

大家好,

客户希望使用XTR115。 数据表中XTR115的限流为32mA。 但客户希望将电流限制为25mA。

是否有解决方案?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人可以看到我的问题? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    您可以通过在晶体管的发射器和XTR115的发射器引脚之间放置一个额外的电阻器来进一步限制电流。 我认为36欧姆电阻应该产生所需的25mA限值,但我建议进行测试以验证。 我将尝试获取一些设备样本,并在您的客户测试的同时模拟测试板。  

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,
    您会详细解释一下吗? 如何计算以获得36欧姆? 您能否提供电路?

    我看到一个类似的帖子:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    我通过几个假设和向后工作来计算36欧姆电阻,以估计为了将电流限制为32mA,必须达到的小电阻以及将电流限制为25mA时应增加多少电阻。 在深入研究了这个问题之后,我认为这不是一个非常可靠的解决方案,因为rlim是一个动态电阻,通过有源电路实现,因此很难用外部电阻器在25mA的限制上进行磨平。 根据您的电源电压和所选晶体管的VBE,您可能能够调谐此电阻器的适当值,但如果您想要为客户提供更可靠,更强大的解决方案,我建议根据Collin的建议实施外部有源电流限制电路。  

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    感谢您的回复。 我看不到附件的图像。 是否可以再次上传附件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    所附图像只是数据表中用于参考的结构图。 请参阅以下内容:  

    此致,

    Zak Kaye