This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022A-Q1:电流消耗

Guru**** 2768175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2022A-Q1, TLE2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604198/tle2022a-q1-current-consumption

部件号:TLE2022A-Q1
主题中讨论的其他部件: TLE2022

你(们)好

我们的客户正在请求 有关TLE2022A-Q1电流消耗(最小值,典型值)的数据。

你有吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无法回答您关于当前消耗本身的问题,因为您尚未分享应用程序的原理图。

    但是,如果您要求静态电流,数据表将提供5V和30V的供电电压值,如下所示。 TLE2022在5V和350uA的电源下具有每个通道300uA的最大静态电流,电压为30V。 这不包括负载导致的电流消耗。

    如果您需要有关电流消耗的更多信息,则必须共享有关负载的更多信息(示意图!)

    最佳,

    Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Miriam

    感谢您的回复。

    是的,我要求提供您提到的静态电流。
    他们要求提供此表中空白部分的信息(如果有)。

    其目的是估计连接到主电源的负载的最小/典型/最大电流消耗。

    如果不幸的是这些数据尚未存在,则可以。
    请相应地告诉我。

    如果可能,请告诉我们为什么数据表上没有最小值/典型值数据?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好na na78,

    我们没有任何数据可以专门显示TLE2022A-Q1的ICC分配情况。

    TLE2022A-Q1数据表确实列出了Miriam提到的+/-15V和+5 V电源的典型和最大静态电流(ICC)值。 但是,如上所述,未提供最小值,但可根据数据表PG上有关"典型"值的说明进行估算。 14,ICC分配通常是正常分配这一事实。 注释指出:"此数据表中显示的典型值代表设备参数性能的中位值(50 % 点)。" 因此,在典型值的上方和下方将有相等数量的设备。  

    对于TLE2022A-Q1,Vcc =+/- 15 V,TA = 25 C

    典型值       最大

    550 uA    700 uA

    最大值和典型值之间的差值为150 uA,相同的差值可用于估计最小ICC,或ICC (min)= ICC (典型值)-150 uA。 基于此,在+/- 15 V电源条件下,估计IC (min)将为400 uA。

    然后,对于TLE2022A-Q1,Vcc =+5 V,TA =25 C

    典型值         最大

    450 uA    600 uA

    同样,最大值和典型值之间的差值为150 uA,相同的差值可用于估计最小ICC,或ICC (min)= IQ (典型值)-150 uA。 基于此,在+5 V电源条件下,估计的ICC (min)为300 uA。 请注意,在两种电源电压情况下,ICC (min)是估计值,而不是保证数据表公布的数字。

    在ICC的生产测试中,仅测试最大值。 如果测得的ICC超过最大值,则设备将被拒绝。 但是,在最小结束时,未建立或测试任何测试限制。 如果被测试的设备符合所有规格,则即使 其ICC位于分布的低端,该设备也通过测试。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程