请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO124 您好,
您能否帮助确认ISO124U/1K的附加封装规格与SOIC封装尺寸是否正确?
请参阅下文。
它似乎无法装入磁带。
您能否通过确认封装规格是否正确或封装尺寸是否正确? 我认为包装尺寸正确,但不符合封装规格。
a)第24页(请参阅数据表)
凹槽宽度“A0”为1.11 mm
b)第26页(请参阅数据表)
包装宽度为最小10.01 mm。
请务必提供正确的封装规格,谢谢。