This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124U/1K (SOIC封装)的封装尺寸可能错误?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610598/iso124-possible-wrong-taping-dimension-for-iso124u-1k-soic-package

部件号:ISO124

您好,

您能否帮助确认ISO124U/1K的附加封装规格与SOIC封装尺寸是否正确?

请参阅下文。

 

它似乎无法装入磁带。

您能否通过确认封装规格是否正确或封装尺寸是否正确? 我认为包装尺寸正确,但不符合封装规格。

a)第24页(请参阅数据表)

凹槽宽度“A0”为1.11 mm

 b)第26页(请参阅数据表)

包装宽度为最小10.01 mm。

请务必提供正确的封装规格,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Philip:

    是的,ISO124封装规格出现问题-但包装图是正确的。 我们将尽快解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!


    您是否对ISO124改进版封装规范有任何良好更新?

    谢谢。

    菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phillip,您好!

    请原谅我的延迟,数字应该是:

    设备 包装类型 包装图纸 销钉 SPQ 拨禾轮直径 拨禾轮宽度 A0 B0 K0 :P1 Pin1象限
    ISO124U/1K SOIC DVA 8. 1000 330 mm 24.4 mm 10.9 mm 18.3 mm 3.2 mm 12.0 mm 24.0 mm 问题1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    非常感谢封装规格信息,谢谢。

    菲利普