This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022-Q1:信道分离

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2022-Q1, TLE2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611324/tle2022-q1-channel-separation

部件号:TLE2022-Q1
主题中讨论的其他部件: TLE2022

大家好,

请告诉我信道间隔的测量值。

同时请告诉我当时的频率。

此致
Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    TLE2022-Q1信道分离似乎未进行测量,因为我找不到任何数据,数据表也未提及该参数。  我们将获得一些设备并进行测量,但需要组装测试装置,然后才能进行测量。  

    我将离开几天,请给我们一周时间来完成这项任务。 我将在信息可用时提供这些信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Thomas-San

    感谢您的快速响应。

    我期待着听到你的意见。

    此致
    Koji Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    请参见下图所示的TLE2022通道分离图。 TLE2022-Q1的性能非常相似。 请注意,电源为双电源,例如+/- 15 V等  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程