This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV861:LMV861放大器,频率为17 MHz

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV861, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603652/tina-spice-lmv861-lmv861-amplifier-at-17-mhz-frequency

部件号:LMV861
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, TLV3201

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的先生,请回答

我需要一个缓冲器来 与发生器进行信号匹配(请参阅"附加")。 发生器:频率=17 MHz, Um=0.5V  

我在TINA-TI中制造电路,但示波器 不工作(请参见Word中的图片)。 万用表似乎正在工作。

我需要功放的Ku=2。 发电机负载必须为10k和10 pF。

此电路是否工作?

TIA

此致

Vladimir Naumenkov  

e2e.ti.com/.../JT53L.pdfe2e.ti.com/.../Picture_5F00_LMV861.docxe2e.ti.com/.../18.06861--Test-Circuit_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vladimir,

    在2V/V增益和17MHz输入频率中,放大器必须具有的最小增益带宽乘积(GBP)为34MHz (2V/V * 17MHz = 34MHz)。 有关增益带宽产品的详细信息,请参阅 我们的TI Precision 带宽实验室。

    LMV861的GBP为30MHz。 因此,我建议使用带宽较高的其他设备。 您能否向我提供一些在您的设计中非常重要的规格(偏移,输入偏置电流,电源电压,静态电流等),以便我推荐其他器件?

    要使放大器的增益为2V/V,必须将10k电阻器R4从反相输入连接到电容器C2。 因此,我还稍微修改了电路配置,使放大器的增益为2V/V 请参阅随附的TINA-TI文件。 如果我没有正确理解您的要求,请告知我。

    谢谢!

    Tim Claycomb

    e2e.ti.com/.../LMV861--Test-Circuit_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Tim,早上好

    感谢您的回答

    重点是,我需要将sin信号转换为CMOS。 我修改了电路,请参阅附件。 我 想我可以在LMV861中使用跟踪器(Ku=1)。  

    在我看来,没有必要将放大器更改为另一个。  我不想将发电机直接连接到比较器。

    亲爱的Tim,您好,建议您如何在 比较器中添加一些滞后(10-15 mV)?  

    此致,

    Vadimir Naumenkov

    e2e.ti.com/.../LMV861_5F005F00_-LMV7219_5F00_20.06。2017.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vladimir,

    我建议阅读 具有滞后参考设计的TIPD144比较器 ,以了解如何将滞后添加到比较器。 此参考设计描述了如何将反向滞后添加到比较器的理论和设计过程。 但是,如果您需要非反向滞后,则TLV3201数据表中提供了有关如何将非反向滞后添加到比较器的说明和设计过程。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Tim,谢谢您

    此致

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by