This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Multi-CAL-MSTR-EVM曾与PGA308示例模块配合使用,但现在出现故障。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612188/multi-cal-mstr-evm-was-working-with-pga308-example-modules-but-is-now-malfunctioning

我有一个多校准系统,只是一个主板。

它在PGA模块示例中运行良好,但现在没有!

 

我能够看出,以下部件U903和U904在校准板上很有可能损坏

 

我得出了这一结论,因为UUT模块示例正在正常通信和通电,

所有支持电压均为+/-15V

此外,UUT的输出工作正常。即,对于1mV刺激开关设置,其输出为1V,对于3mV刺激开关设置,其输出为3V。

,在两个模拟开关U903和U904激活之前,校准软件将开始通过DVM观察PGA的输出

(在上图中,UUT一次一个粘在仪表中,一个粘在从左到右的仪表上)

这时,PGA的输出看起来像是“收缩”了,它们能达到的最大值是0.6V  

我直觉告诉我 ,这些模拟开关有故障 ,它"夹紧"了UUT的PGA输出

 

我将继续尝试调试解决方案,这些设备是MAX354,它们被认为是“故障保护”的

从某种程度上说,我怀疑它们是什么原因,但从UUT PGA到仪表的路径上确实没有其他有源元件

我可以从文档和原理图中看出这一点。

因此,我将在星期五再次核实我的怀疑。

我想知道是否有人像我所看到的那样在他们的主板上遇到了故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,您好!
    您能否确认在将JMP4和JMP5设置为典型位置而不是DAQ位置时是否仍然出现此问题? 如果问题消失,则表明U963或DAQ主板本身存在问题。 如果问题仍然存在,则会将其隔离到U903
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,我确保跳线位于典型位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我第一次开始调试这个问题时,我尝试使用调试选项卡,我能够使用以下屏幕让仪表读取电压输出1伏和4伏。 但我不确定我是如何做到这一点的,而且我一直未能使这一点再次发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,您好!
    如果跳线在典型位置仍然存在问题,我猜您最初怀疑的U903/U904是正确的。 您可以通过以下方法进一步隔离此问题:拆下R006 (或您选择的输入适用的100欧姆电阻)并确认:A:从被测设备端探测时问题消失,B:连接到U903的欧姆表或二极管测试仪读取短路或二极管压降。