This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502-Q1:此芯片的输出电流源/电流阱如何影响上升和下降时间?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613098/tlv3502-q1-how-does-the-output-current-sourcing-sinking-of-this-chip-impact-rise-and-fall-time

部件号:TLV3502-Q1

数据表指出绝对最大输出电流为74mA,但除了电源/散热问题,是否有其他有关电流如何影响此芯片性能的信息? 主要涉及上升和下降时间。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adedamola,

    加载输出将减少总输出摆动。 负载电流来自转换过程中的电容的敏感负载和动态负载。

    纯粹的敏感负载将按比例降低输出摆动。 上升/下降时间通常是恒定的。

    这些影响可在图10中看到,其中输出直接驱动50欧姆示波器输入。 请注意,输出摆动减小±1V。

    负载电容对上升/下降时间的影响最大,因为它会导致输出阻抗(~30欧姆)的时间常数。 在转换边缘期间出现峰值电容电流(记住i=dv/dt?) 通过输出电阻对电容进行充电将导致边缘呈指数舍入-随着电容充电/放电,边缘速度会减慢。

    图5和图6中显示了这种情况的影响。 “螺旋延迟”的几纳秒变化实际上是由于容量负载而增加的上升和下降时间。

    要获得最快的上升/下降时间,应将输出电容降至最低。

    由于这是一个快速器件(<5ns),其上升时间为ns,因此输出应被视为任何高速数字输出器件(后端接,受控阻抗跟踪和终端)。