This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022A-Q1:KSVR温度过高

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2021, TLE2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602106/tle2022a-q1-ksvr-over-temperature

部件号:TLE2022A-Q1
主题中讨论的其他部件:TLE2021TLE2022

你(们)好

关于以下主题,您是否有其他信息?

1.
您℃在25 ̊ C的环境温度下测量PSRR与频率吗?
当温度变化时,您是否有PSRR与频率?

二.
TLE2022有两个器件,但TLE2021有一个器件。
PSRR结果能否应用于每个设备中的每个通道?

3。
您能否向我们展示一个电路,PSRR是用什么进行测试的?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好na na78,

    1.  
    您℃在25 ̊ C的环境温度下测量PSRR与频率吗?  是的
    当温度变化时,您是否有PSRR与频率?  否,但数据表指示直流PSRR最小值不超过5 dB,小于 25℃数值。 PSRR和温度之间的关系应在整个频率中保持不变。

    二.  
    TLE2022 有两个器件,但 TLE2021 有一个器件。
    PSRR结果能否应用于每个设备中的每个通道?  TLE2022中每个信道的PSRR将非常接近。  

    3。
    您能否向我们展示一个电路,PSRR是用什么进行测试的?  在TLE2021上执行的PSRR测试是通过实验室ATE完成的,该实验室ATE能够测量跨频率的运算放大器PSRR。 我相信该电路使用两个运算放大器环路(一个是DUT)和一个Bode 100分析仪。 我不是开发测试能力的测试小组的成员,因此我不知道很多细节。  

    我要附上一些PowerPoint幻灯片,展示如何使用两个运算放大器测量回路测量PSRR。 它提供基本信息。

    e2e.ti.com/.../Two-op-amp-measurement-loop.pptx

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供有用的信息!

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好na na78,

    不用客气。 如果可能,请继续并结束本次E2E讨论。

    谢谢你,Thomas

    精密放大器应用工程